Projekt integracyjny z ekonomicznym robotem zdobywa nagrodę ROIBOT od igus

21 maja, 2025

Warsztaty Wittekindshofer tworzą miejsce pracy przystosowane dla osób niepełnosprawnych dzięki ekonomicznemu robotowi za 4970 euro

Zwycięzcy konkursu ROIBOT: w warsztatach Wittekindshofer (Niemcy) ReBeL sprawia, że miejsce pracy jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych; Paperfoam (Holandia) wykorzystuje ReBeL w kontroli jakości; Centre National de la Recherche Scientifique (Francja) opracowało urządzenie do kalibracji teleskopu w fizyce astrocząstek wykorzystując bezsmarową oś liniową. (Źródło: igus GmbH)

Daniel Hillebrand cierpi na tetraspastyczność, która uniemożliwia kontrolowany ruch kończyn. Niemniej jednak może on pracować niezależnie — dzięki zautomatyzowanej stacji roboczej, którą Diakonische Stiftung Wittekindshof z Bad Oeynhausen zrealizowała przy użyciu ekonomicznego robota firmy igus pomimo napiętego budżetu. Fundacja otrzymała nagrodę ROIBOT za ten kreatywny projekt integracyjny. W konkursie nagradzane są innowacyjne i ekonomiczne projekty automatyzacji, które zostały z powodzeniem wdrożone z pomocą produktów firmy igus. Inni zwycięzcy to: holenderska firma Paperfoam, francuski instytut badawczy CNRS i Politechniki w Mediolanie.

Daniel Hillebrand porusza się na wózku inwalidzkim, używając podbródka do poruszania joystickiem. Steruje on ramieniem robota, które sortuje komponenty z tworzyw sztucznych. Kilka godzin dziennie, bez pomocy z zewnątrz. „Daniel jest przyzwyczajony do bycia prawie całkowicie zależnym od pomocy w swoim życiu” — twierdzi Torsten Jeschke, elektryk i nauczyciel w trakcie warsztatów Wittekindshofer. „Nowy system sprawia, że teraz może on pracować samodzielnie pomimo poważnego paraliżu”. Dla niego to raj na ziemi. „Robot jest fajny” — potwierdza Hillebrand. „Najpierw musiałem zapoznać się z technologią, ale teraz wszystko idzie naprawdę dobrze. Najlepszy jest widok pełnej torby po długim czasie pracy”.

„Projekt automatyzacji, który jest dla nas szczególnie poruszający w firmie igus”.

Standardowe roboty przemysłowe byłyby zbyt drogie dla warsztatów Wittekindshofer i zbyt skomplikowane w obsłudze. Jeschke opracował więc bardziej przystępne cenowo rozwiązanie, które jest łatwe w obsłudze jak gra komputerowa — z pomocą platformy ekonomicznej robotyki RBTX firmy igus. Głównym elementem i zamiennikiem ramienia Hillebranda jest ReBeL, robot z ramieniem przegubowym wykonany z wysokowydajnego tworzywa sztucznego za jedyne 4970 euro. Firma igus po raz trzeci uruchomiła konkurs ROIBOT, aby wyróżnić firmy i organizacje, które wdrażają szczególnie inteligentne i ekonomiczne projekty automatyzacji z pomocą rynku RBTX. Zwycięzcy otrzymują vouchery na sprzęt robotyczny o wartości do 5000 euro. „To naprawdę wzruszające widzieć, jak warsztaty Wittekindshofer zdołały wdrożyć projekt automatyzacji przy ograniczonych zasobach finansowych i tym większej wyobraźni, aby tak bardzo poprawić życie ludzi. Mamy nadzieję, że uda im się wykorzystać voucher o wartości 5000 euro do realizacji większej liczby tego typu projektów w przyszłości” — twierdzi Alexander Mühlens, Dyrektor Działu Ekonomicznej automatyzacji w firmie igus i patron konkursu ROIBOT. Firma igus podpisałaKartę Dobrej Pracy Niemieckiej Federacji Inżynierów (Good Work Charter of the German Engineering Federation) i w ten sposób angażuje się w pozytywny wkład robotyki w społeczeństwo. Karta podkreśla, że robotyka i technologie automatyzacji nie tylko zwiększają produktywność, ale mogą również poprawić jakość życia ludzi poprzez optymalizację warunków pracy i tworzenie nowych możliwości.

Pozostali laureaci: zrobotyzowane komponenty do kontroli jakości, fizyki astrocząstek i zautomatyzowanych zbiorów owoców.

Drugie miejsce i 2500 euro na sprzęt robotyczny dla Paperfoam. Holenderska firma wyposażyła ramię robotyczne ReBeL firmy igus w kamerę, aby wyrywkowo sprawdzać swoje bioprodukty i opakowania nadające się do recyklingu pod kątem błędów produkcyjnych. Rozwiązanie to zmniejsza fizyczne obciążenie pracowników, jednocześnie podnosząc jakość produkcji. Francuski instytut badawczy Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) zajął trzecie miejsce i otrzymał 1000 euro za opracowanie urządzenia do kalibracji teleskopu do fizyki astrocząstek. Dzięki zastosowaniu bezsmarowych osi liniowych firmy igus, projektanci uzyskali rozwiązanie, które jest bardzo precyzyjne i łatwe w konserwacji. Nagroda specjalna dla instytucji edukacyjnych, również o wartości 1000 euro, trafiła do Politechniki w Mediolanie. Naukowcy wykorzystali ramię robota ReBeL do zaprojektowania mobilnego zbieracza, który automatyzuje zbiór owoców, czyniąc go bardziej wydajnym i mniej pracochłonnym. „Zwycięzcy udowadniają, że automatyzacja nie jest już tylko kwestią pieniędzy” — podsumowuje Mühlens. „Nawet przy niewielkim budżecie i kreatywności można realizować ekonomiczne rozwiązania automatyzacji z szybkim zwrotem z inwestycji. Z niecierpliwością czekamy na poznanie bardziej ekscytujących i ekonomicznych projektów automatyzacji w kontekście przyszłych nagród ROIBOT”.

Więcej informacji na temat nagrody ROIBOT i laureatów można znaleźć na stronie:
https://www.igus.eu/automation/service/winner-roibot

Filename: PM1825-1.jpg

Filename: PM1825-2.jpg

Filename: PM1825-PL.docx

Filename: PM1825-PL.pdf

Słowa kluczowe artykułu