Rower stworzony z materiałów recyklingowych od igus: sygnał do rozpoczęcia światowej trasy został nadany
24 października, 2024
Aby uczcić 60. rocznicę powstania firmy, bezsmarowy i niewymagający konserwacji rower igus:bike spędzi 12 miesięcy podróżując po 16 krajach, aby podnieść świadomość na temat „gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych”.

Aby uczcić 60. rocznicę powstania firmy, bezsmarowy i niewymagający konserwacji rower igus:bike spędzi 12 miesięcy podróżując po 16 krajach, aby podnieść świadomość na temat „gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych”.
Sygnał startowy został nadany, igus:bike wyrusza w podróż dookoła świata. Aby uczcić 60. urodziny firmy igus, innowacyjny, jaskrawopomarańczowy rower wykonany z polimeru pochodzącego z recyklingu będzie podróżował po świecie przez cały rok. Cel: zapoznanie partnerów branżowych, przedstawicieli mediów i konsumentów z nową formą mobilności miejskiej, która łączy przyjemność z jazdy ze zrównoważonym rozwojem. Rower miejski reprezentuje wiele zalet produktów igus — „motion plastics” nie rdzewieje, nie wymaga oleju i praktycznie nie wymaga konserwacji. Łożyska kulkowe, napęd i wolne koło (można napisać wolnobieg) również nie wymagają smarowania, ponieważ są wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Jednocześnie igus:bike jest przykładem tego, jak transformacja w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych może zakończyć się sukcesem.
Teren fabryki igus w Kolonii Porz-Lind, wtorek rano, godzina 11.00. Rower igus:bike rozpoczyna swoją urodzinową trasę tuż przed pracownikami igus i przedstawicielami prasy. Przez rok, polimerowy rower będzie prezentowany na ulicach 16 krajów na całym świecie, w tym w Niemczech, Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Misja: pokazać klientom przemysłowym, partnerom zajmującym się recyklingiem, przedstawicielom mediów i konsumentom, że tworzywa sztuczne nie muszą trafiać do spalarni lub na wysypiska śmieci, ale mogą być wykorzystywane jako surowiec do kształtowania mobilności jutra. igus:bike odwiedza różnych klientów i partnerów, aby bliżej pokazać zastosowania igus w ich aplikacjach. Podczas tego światowego tournée, specjalista od motion plastics po raz kolejny demonstruje swojego pionierskiego ducha, ożywiając historię igus oraz swoich klientów na każdym etapie.
Przekształcanie sieci rybackich w rowery
„Jako firma, która od 60 lat produkuje komponenty przemysłowe z tworzyw sztucznych, jesteśmy zaangażowani w przyspieszenie transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych. igus:bike jest kamieniem milowym na tej drodze”, mówi prezes igus, Frank Blase. „Podczas tej podróży mamy nadzieję zainspirować wiele firm i konsumentów końcowych do zaangażowania się w zrównoważone rozwiązania w zakresie korzystania z tworzyw sztucznych”.
Polimerowe odpady z wysypisk śmieci na całym świecie mogą w przyszłości stać się surowcem dla igus:bike. igus produkuje poszczególne komponenty przy użyciu formowania rotacyjnego i wtryskowego — od ramy, przez łożysko, aż po napęd. Naukowcom zajmującym się materiałami udało się stopniowo zwiększyć udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 50% od początku rozwoju — a tendencja jest rosnąca. Umożliwia to przetwarzanie zużytych sieci rybackich, butelek po szamponach i innych odpadów z tworzyw sztucznych w regranulat dla maszyn do formowania rotacyjnego i przekształcanie go w cenny surowiec.
Przyjemna jazda połączona z łatwą konserwacją
Podczas światowego tournée igus:bike, zainteresowani mogą przekonać się, że rower wykonany z tworzywa sztucznego jest przyjemny w prowadzeniu, a jednocześnie wyjątkowo łatwy w utrzymaniu. Ponieważ rower jest wykonany prawie wyłącznie z tworzywa sztucznego, jest odporny na warunki atmosferyczne i korozję. Można na przykład wyczyścić rower wodą, używając węża ogrodowego lub karchera, a nawet pozostawić go na zewnątrz na noc. Ponadto, wysokowydajne tworzywa sztuczne pozwalają na pracę na sucho z niskim tarciem bez dodatkowych smarów, które często stają się magnesem na brud w konwencjonalnych rowerach. Eliminuje to również potrzebę czasochłonnego dosmarowywania i czyszczenia. Komfort jazdy jest gwarantowany, a materiał zapewnia amortyzację dzięki swoim właściwościom tłumiącym. Rower symbolizuje zatem wiele zalet tworzyw sztucznych igus motion plastics, których każdy może doświadczyć podczas światowego tournée.
Rower igus:bike wszedł już do produkcji seryjnej pod nazwą RCYL. Można go zamówić za około 1243 euro na stronie www.igus.bike.
Podróż rowerową można śledzić na żywo na stronie www.igus.eu/blog.